This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:快速电源切换后重启时的输出过冲

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786218/lm5122-output-overshooting-at-restart-after-quick-supply-toggle

器件型号:LM5122

大家好、  

我的客户在快速切换电源后的2ms 内看到过大的过冲。  

负载电容仅为140uF (其他负载通过走线断开)。 重新启动时、电源从12V 降至3V。 输出从45V 降至38V、并在启动后2ms 提升至70V。  尚未捕获开关节点波形。  

此类瞬时电源切换是否需要小心?  

谢谢、Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-San、

    感谢您的参与。 这听起来像是电源电压恢复后没有软启动。 您应该对 UVLO 进行编程、以便电路能够在电源压降期间达到 UVLO、例如6V。 然后、当它恢复时、电路将经历软启动、并且可以避免输出过冲。

    希望这能澄清。

    此致、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yohao-San、
    我在客户的原理图上找到了 UVLO 电阻分压器、即100k/47k。 示波器屏幕底部的 VIN 约为4V。 因此、它看起来恰好高于 UVLO 阈值。 非常感谢您的及时输入!!
    Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-San、

    感谢您的更新。 让我们关闭该线程。 您可以通过执行新的帖子来重新打开它。

    再次感谢、
    Youhao