请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 大家好、
我的客户在快速切换电源后的2ms 内看到过大的过冲。
负载电容仅为140uF (其他负载通过走线断开)。 重新启动时、电源从12V 降至3V。 输出从45V 降至38V、并在启动后2ms 提升至70V。 尚未捕获开关节点波形。
此类瞬时电源切换是否需要小心?
谢谢、Hiroaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户在快速切换电源后的2ms 内看到过大的过冲。
负载电容仅为140uF (其他负载通过走线断开)。 重新启动时、电源从12V 降至3V。 输出从45V 降至38V、并在启动后2ms 提升至70V。 尚未捕获开关节点波形。
此类瞬时电源切换是否需要小心?
谢谢、Hiroaki