This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:CDP 检测电路状态

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782105/tps2549-cdp-detection-circuit-condition

器件型号:TPS2549

大家好、

当 TPS2549设置为 CDP 模式时、在 CDP 握手之后(在 D-线路上 CDP 检测电路输出~0.6V 之后)、 CDP 检测电路和 D-数据线路之间的连接状态将是什么?
 - CDP 检测电路输出仍与 D-数据线相连、但 CDP 检测电路的输出 变为高阻态?
 - CDP 检测电路输出和 D-数据线之间有一个开关,并且在 CDP 握手之后该开关变为关闭状态?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    第8.4.4节介绍了 CDP 枚举过程。 为了确定 CDP 充电能力、需要通过两个步骤在 D+和 D-线路上施加电压。 从数据表中:

    第二步是便携式设备确定设备是连接到 CDP 还是 DCP 所必需的。 此便携式器件在 D–线路上输出0.6V 标称输出、并读取 D+线路上的电压输入。

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦加芬-圣、您好!

    我了解 CDP 枚举过程。 完成两步过程后、我想了解 CDP 检测电路输出和 D+/D-数据线路之间的连接条件。
    A) CDP 检测电路输出仍与 D+/D-数据线路相连、但 CDP 检测电路的输出变为高阻态?
    b) CDP 检测电路输出和 D+/D-数据线之间有一个开关、并且该开关在 CDP 握手之后变为关闭?
    哪一个?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koshi-San、

    b. TPS2549具有打开和关闭的内部开关、可在 D+/D-上施加所需的电压电平、从而通告 CDP 充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    麦加芬-圣、您好!

    请让我再了解一件事。
    CDP 检测电路的内部开关在什么情况下会打开和关闭?
    1)在插入连接器(CDP-SDP 自动切换模式设置且 EN =高电平)之前:
    CDP 检测电路的内部开关处于开路或闭合状态是什么?
    1) 1)插接件:
    TPS2549如何检测插件并关闭 CDP 检测电路的内部开关以启动 CDP 握手?
    2) 2)插拔连接器:
    CDP 握手之后、CDP 检测电路的内部开关已经关闭。
    TPS2549如何检测插件?
    TPS2549在插件上的工作原理是什么? (关闭 CDP 检测电路的内部开关以进行下一个插件?)
    3) 3)重新插入连接器:
    TPS2549如何检测重新插件并关闭 CDP 检测电路的内部开关以启动 CDP 握手?
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi-San、

    1.内部开关打开。 它正在等待从可移植器件通过 D+线路发送的初始枚举信号。 TPS2549将检测到此电压并通过关闭内部开关并在 D-上施加电压来在 D-线上发送响应信号。

    1. CDP 握手由便携式设备启动,充电器(TPS2549)根据其设置的充电模式作出相应响应。 下面是 CDP 握手的图片、其中显示了来自充电器和便携式设备的已发送信号

    2.是的、内部开关打开、这样电压就不会连续帮助 D+或 D-线路

    TPS2549将根据 VBUS 上的电流消耗来确定器件是否已被移除或进入低功耗状态。 如果重新插入设备、枚举过程将重新开始、便携式设备将通过 D+线路发送信号。

    希望这有助于回答您的问题