This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:在升压模式中、HDRV2上无脉冲

Guru**** 2554980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782402/lm5175-no-pulses-on-hdrv2-in-boost-mode

器件型号:LM5175

您好!

我们有几个使用 LM5175构建的设计非常好用。 其中一种情况下、我们获得了新的批次、并且与高驱动器输出 FET 并联的续流二极管存在问题。 现在、我发现控制器不会将栅极信号 HDRV2输出 到高驱动器、而 LDRV2将会出现。输出电压(32V)稳定、但所有功率都是通过二极管而不是晶体管馈送的。  我更改了控制器、因为我建议它是缺陷、但仍然是相同的。 令人惊叹的是、当我使用弱(24V)电源操作升压器时、它会输出信号、并且它会停止输出使用强(24V)电源运行的信号。 此行为与输出功率无关。 我们已经制作了几次此板、运行良好、因此设计运行良好。  从新的生产批次中、我得到了前4个单元、它们都具有相同的行为。

LM5175不输出 HDRV2信号的原因是什么?

感谢你的帮助

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    您可以发布原理图吗? 这将有助于调试您看到的问题。

    您只是在一个电路板上看到它吗? 您是否将同一个控制器移至另一个电路板? 如果是、同一个 pat 是否在其他电路板上显示问题?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett、

    非常感谢您的回复!

    这里是原理图。

    我更换了这些主板上的控制器、但只更换了新的控制器。

    e2e.ti.com/.../3000050578_5F00_05156957.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供原理图。

    此外、您能否解释一下弱电源和强电源意味着什么? 它只是电源的额定电流吗? 这是否也与输入电压无关? 例如、FET 是否100%处于降压模式? 可能值得探测 BOOT2至 SW2电压、以确保该电压足够高、能够驱动 FET。

    如果您有 HDRV2至 SW2和 LDRV2至 GND 信号的任何波形、请将其发送过来。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    两个电源之间的区别在于:ps1是150W 的可调电源、PS2是固定24V/600W 电源。 借助 PS1、我可以在15V 和48V 之间调节任何电压、而在高达150W 的任何功率下都不会出现任何问题。 对于 PS2、无论消耗的输出电流如何、都存在错误行为。 您可以从图中看到这一点。 所有图都与示波器设置相同。 唯一的区别是与 PS1或 PS2的连接。 SW2和 BOOT2之间的电压在任一情况下均约为7V。

    我上传的图的文件名与电源1或2有关、分别是信号名称和两种输出功率类型(7W 和55W)。 通道2一直连接到 SW2、通道1显示相应的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您解释电源之间的差异。 另一个想法是在两种情况下检查 SS 引脚电压。

    您能否发布您所讨论的波形?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我上次上传了波形-现在又上传了-希望它现在可以正常工作。

    在 ss 引脚上、我看不到差异。

    同时、我可以通过更改斜率电容器的值来解决这个问题。 我尝试在其他板上使用此值、但它不起作用。 过去、我们使用 webench 计算的值生成了几个剖视图、并显示在原理图中。 电路板工作得很好。 现在、对于我来说、需要通过板来改变价值吗? 我更换了很多器件、直到电路板开始工作。 我们是否会遇到很多糟糕的器件?

    感谢 Garrett 的帮助。

    Thomas

    e2e.ti.com/.../HDRV2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    您能否使用快速入门计算器仔细检查斜率电容器值?
    www.ti.com/.../lm5175quickstart-calc

    谢谢、

    Garrett