您好!
我们有几个使用 LM5175构建的设计非常好用。 其中一种情况下、我们获得了新的批次、并且与高驱动器输出 FET 并联的续流二极管存在问题。 现在、我发现控制器不会将栅极信号 HDRV2输出 到高驱动器、而 LDRV2将会出现。输出电压(32V)稳定、但所有功率都是通过二极管而不是晶体管馈送的。 我更改了控制器、因为我建议它是缺陷、但仍然是相同的。 令人惊叹的是、当我使用弱(24V)电源操作升压器时、它会输出信号、并且它会停止输出使用强(24V)电源运行的信号。 此行为与输出功率无关。 我们已经制作了几次此板、运行良好、因此设计运行良好。 从新的生产批次中、我得到了前4个单元、它们都具有相同的行为。
LM5175不输出 HDRV2信号的原因是什么?
感谢你的帮助
Thomas