This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQEVSW:v0.9.92 DataFlash Window '除以0'问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/787070/bqevsw-v0-9-92-dataflash-window-division-by-zero-issue

器件型号:BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQ20Z95

 尊敬的 Sirs!

 使用 DF (子类)菜单时、使用 bqEVSW v0.9.92时出现问题。

成功地从已连接的 bq20z95 v1.50器件读取子类。 然后转至 DF->Calibration (校准)以略微校正 CC 增益。

首先、我单击"CC Gain"字段、

 

没有什么变化、只需单击该字段附近的外部空间、我就会退出该字段、

当我从该领域改变焦点时、它弹出了警告窗口、指出"零愿景"、但很明显、值为5.131、没有改变、

按下"OK"后、该值变为零、

之后、我既不能刷新 DF 值、也不能将当前数据导出到 GG 文件中、因为会再次弹出相同的"按零显示"警告。

退出应用程序并再次重新打开它会导致相同的问题、因为 CC-GAIN 已设置为零。

当我手动读取子类104 (校准数据)并在问题之前进行比较时、我想知道 CC 增益字节是否全部归零。

 816af85d9405aa235fc205085622f965fee5000000     //块读取[0x78]

 00009405aa235fc205085622f965fee5000000     //问题后块读取[0x78]

也许没有按下"Write All"(全部写入)或"Enter"(输入)按钮。

您能建议任何解决方案吗?

感谢合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Igor

    您不能手动调整 cc 增益或 cc 增量。 监测计的校准例程将为您执行该操作。

    谢谢
    Onyx