Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW
主题中讨论的其他器件: BQ20Z95
尊敬的 Sirs!
使用 DF (子类)菜单时、使用 bqEVSW v0.9.92时出现问题。
成功地从已连接的 bq20z95 v1.50器件读取子类。 然后转至 DF->Calibration (校准)以略微校正 CC 增益。
首先、我单击"CC Gain"字段、
没有什么变化、只需单击该字段附近的外部空间、我就会退出该字段、
当我从该领域改变焦点时、它弹出了警告窗口、指出"零愿景"、但很明显、值为5.131、没有改变、
按下"OK"后、该值变为零、
之后、我既不能刷新 DF 值、也不能将当前数据导出到 GG 文件中、因为会再次弹出相同的"按零显示"警告。
退出应用程序并再次重新打开它会导致相同的问题、因为 CC-GAIN 已设置为零。
当我手动读取子类104 (校准数据)并在问题之前进行比较时、我想知道 CC 增益字节是否全部归零。
816af85d9405aa235fc205085622f965fee5000000 //块读取[0x78]
00009405aa235fc205085622f965fee5000000 //问题后块读取[0x78]
也许没有按下"Write All"(全部写入)或"Enter"(输入)按钮。
您能建议任何解决方案吗?
感谢合作。