请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好!
我在非连续模式下设计了反激(2个输出+ 1个绕组用于调节)。
VIN = 20V 至80V
LP = 19uH
频率= 250kHz。
负载最大值= 1个3W + 1x5W + 1个绕组用于调节
轻负载(2.5W)时,输入电压为35V 至80V。 电流的振幅(测量 Rsense 电压)在每个开关周期(在高低振幅之间交替)都不同。 在 Vin = 60V 时、即使跳过了一些脉冲。
当这种"交替脉冲"为高电平时、负载越高、Vin 就越高。 因此、在中等负载(4.5W)时、这种情况发生在60V 而非35V。
请您能帮助分析这种行为吗?
谢谢。