This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:电流感测和跳过的脉冲

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781885/tps40210-current-sense-and-pulses-skipped

器件型号:TPS40210

您好!

我在非连续模式下设计了反激(2个输出+ 1个绕组用于调节)。  

VIN = 20V 至80V

LP = 19uH

频率= 250kHz。

负载最大值= 1个3W + 1x5W + 1个绕组用于调节

轻负载(2.5W)时,输入电压为35V 至80V。 电流的振幅(测量 Rsense 电压)在每个开关周期(在高低振幅之间交替)都不同。 在 Vin = 60V 时、即使跳过了一些脉冲。

当这种"交替脉冲"为高电平时、负载越高、Vin 就越高。 因此、在中等负载(4.5W)时、这种情况发生在60V 而非35V。

请您能帮助分析这种行为吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、易卜拉希马、

    您能否分享您的原理图和波形? 我们想回顾一下。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、易卜拉希马、

    我们是否可以假设问题已得到解决? 让我关闭这里、您可以随时通过发布新帖子来重新打开它。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    抱歉回答较晚。 是的、我们可以假设问题已解决。  

    为本论坛的利益,我的结论如下:  

    实际上、我发现我用来消隐浪涌电流的外部消隐电路(EBC)比 TPS40210的75ns 内部消隐时间长、调谐时间过长/调谐不良。

    EBC 正在影响该法规。 因此、我将其删除、因为在我的应用中、75ns 已经足够了。 我注意到、在工作电压范围内没有跳过更多的脉冲、 反激式工作正常。

    谢谢。

    易卜拉希马