尊敬的 TI Gus:
您能否帮助检查 UCC28780+GaN SCH 和 PCB.e2e.ti.com/.../A566QD-V1.3.sche2e.ti.com/.../A566QD--V1.3.PCB
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Jack:
感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。
我可以使用 Altium 17.1打开 SCH 和 PCB 文件。 需要一些时间才能进行彻底检查、尤其是多板 PCB 组装。 我打算专注于初级侧功率级和次级主输出。 请留出大约一周的时间来查看结果。
您能否提供变压器 TR1的磁化和泄漏电感?
有一些我不熟悉的非 TI 器件。 虽然我可以查看它们的规格、但我不打算深入查看这些电路、而是主要给它们一个快速的"完整性检查"。
此致、
Ulrich
尊敬的 Jack:
很抱歉耽误您的回复。
请参阅随附的原理图文件以及我的评论。
e2e.ti.com/.../A566QD-V1.39-_2800_reviewed_2900_.pdf
对于 PCB 布局、以下是一些需要改进的要点:
a.从 C10运行返回轨道(网:“CS”),与偏置轨道(网“VCC_L”)紧密并联,返回 Q4的漏极垫,以最大限度地减小回路面积。
b.将 C31和 Z7的 PGND 返回焊盘连接回 IC U1的 PGND。 从 C25和 Z5的 PGND 焊盘上断开。 C25和 Z5的返回路径对这两个器件很好。
c.将 C19和 C6的 PGND 回路直接连接到变压器引脚1、以最大限度地减小环路面积。 切勿将其拆分以转至 C20A。 从 C20A 上断开 AUX 电容器(C19、C6) PGND。 相反,请沿着“VCC”路径将此 PGND 路由回 U1 PGND。
d.注意:变压器 TR1的原理图引脚编号与 TR1的 PCB 引脚编号不匹配。
此致、
Ulrich