This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 SCH 和 PCB 审核

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782496/ucc28780-ucc28780-sch-and-pcb-review

器件型号:UCC28780

尊敬的 TI Gus:

您能否帮助检查 UCC28780+GaN SCH 和 PCB.e2e.ti.com/.../A566QD-V1.3.sche2e.ti.com/.../A566QD--V1.3.PCB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。

    我可以使用 Altium 17.1打开 SCH 和 PCB 文件。  需要一些时间才能进行彻底检查、尤其是多板 PCB 组装。  我打算专注于初级侧功率级和次级主输出。  请留出大约一周的时间来查看结果。  

    您能否提供变压器 TR1的磁化和泄漏电感?

    有一些我不熟悉的非 TI 器件。  虽然我可以查看它们的规格、但我不打算深入查看这些电路、而是主要给它们一个快速的"完整性检查"。  

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

     很抱歉耽误您的回复。

    请参阅随附的原理图文件以及我的评论。

     

    e2e.ti.com/.../A566QD-V1.39-_2800_reviewed_2900_.pdf

     

    对于 PCB 布局、以下是一些需要改进的要点:

    a.从 C10运行返回轨道(网:“CS”),与偏置轨道(网“VCC_L”)紧密并联,返回 Q4的漏极垫,以最大限度地减小回路面积。  

    b.将 C31和 Z7的 PGND 返回焊盘连接回 IC U1的 PGND。  从 C25和 Z5的 PGND 焊盘上断开。  C25和 Z5的返回路径对这两个器件很好。

    c.将 C19和 C6的 PGND 回路直接连接到变压器引脚1、以最大限度地减小环路面积。  切勿将其拆分以转至 C20A。  从 C20A 上断开 AUX 电容器(C19、C6) PGND。  相反,请沿着“VCC”路径将此 PGND 路由回 U1 PGND。

    d.注意:变压器 TR1的原理图引脚编号与 TR1的 PCB 引脚编号不匹配。

     

    此致、

    Ulrich