This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 尝试查找三个 IT 组件的热阻值(结至外壳)

Guru**** 2502125 points
Other Parts Discussed in Thread: REG103

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831648/trying-to-find-thermal-resistance-values-junction-to-case-for-three-it-components

主题中讨论的其他器件:REG103

您好!

我在寻找以下三个器件的结至外壳热阻值:

UCC284DP-5.
REG103GA-5
REG103-3.3

请告诉我是否有此信息。  谢谢你。

此致、

Carmelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmelo 您好:

    对于 UCC284DP-5、SOIC–8 DP 封装的结至外壳热阻(θjc Ω)为22°C/W 它位于数据表  热设计部分。  

    我们没有 REG103的结至外壳热性能信息。 但 数据表中提供了 REG103 SOT223封装的结至 Ambien 热阻信息。

    此致、

    最小