请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63020 大家好、在 TPS63020数据表8.2.3中、反馈电阻器 R2 (在 FB 和 GND 之间)应在200k 范围内。 我想知道为什么它必须是"在范围内"而不是"小于"200k?
R2和 FB 输入电容组合对于稳定性至关重要吗?
使用15-20千欧的 R2 e g 是否安全?
原因是我不想在设计中添加比必要值更多的奇值。
此致!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.