This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63020:TPS63020反馈 R2范围为200k&quot 之外的其他值(&quot);?

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786898/tps63020-tps63020-feedback-r2-other-values-than-in-the-range-200k

器件型号:TPS63020

大家好、在 TPS63020数据表8.2.3中、反馈电阻器 R2 (在 FB 和 GND 之间)应在200k 范围内。 我想知道为什么它必须是"在范围内"而不是"小于"200k?  

R2和 FB 输入电容组合对于稳定性至关重要吗?

使用15-20千欧的 R2 e g 是否安全?

原因是我不想在设计中添加比必要值更多的奇值。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kalle、

    "在范围内"、因为200k 不是硬性限制。 如果布局非常好、并且最大限度地减少了注入 FB 节点的噪声、则可能会有高于200k 的值、而不会出现任何问题。
    不过、采用良好的布局时、建议 R2的最大值约为200k。

    将电阻分压器值减小到较低值不会出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    这是我想的、但我想确定。