This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817:Rsense 电压能否设置为0.1V 而不是1V?

Guru**** 2513155 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3817, UCC3817A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782577/ucc3817-can-rsense-voltage-be-set-to-0-1v-not-1v

器件型号:UCC3817

 大家好、

 我的一位客户正在 使用 TI 官方 EVM 评估 UCC3817。

 他们使用 以下 URL 中的设计过程文档来计算 Rsense (器件数据表第16页图9中的 R14)值

它们 用于 R14的计算值电阻器。

UCC3817:1.5kw 升压 PFC 设计

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/769506/2846576?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc3817设计过程 Mathcad#2846576

 

EVM 工作正常、但 R14变得非常热。 因此、他们希望 将  R14电阻值更 改为更小、以降低 电阻 器温度。

 我的问题是、如果 R14值更改为 分频值的十分之一、UCC3817A 是否无法正常工作、因为 R14电压会变化

从1V 到0.1V?  如果答案是肯定的、 那么为什么 UCC3817 不起作用?  其峰值电流为8A。  

 请向我提供您的建议或意见?  

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    如果您更改电流感应电阻器的值、则还需要更改乘法器输出电阻器。
    这是 EVM 中的 R9和 R10。
    是否进行了此更改?
    更改 Rsense 值也会更改电流环路补偿的要求。
    需要重新运行计算器工具才能计算正确的值。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的回复。

    是的。 客户将 UCC3817EVM 上 R14的原始电阻器(0.25欧姆)替换为0.03欧姆(30m 欧姆)电阻器。
    修改后、他们发现由于过流检测、EVM 无法正常工作。
    它们还将 R9、R10更改为13k Ω。

    您是说计算器是存储在 UCC3817产品文件夹下的 Mathcad 文件吗?
    还是其他计算器?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    计算器工具位于此处:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    这是唯一可用于 UCC3817的计算器。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    客户将电机作为负载连接到 PFC 输出。 电机峰值电流约为稳态电流的3倍。 在这种情况下、使用稳态电流作为 PoUT (输出功率)通过计算器进行器件参数计算是否正常?

    可以给我一些意见或建议吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya Nakai、
    此问题与您的初始问题不同。
    请关闭此帖子、然后打开此新问题的新帖子。
    此致
    John