Other Parts Discussed in Thread: UCC3817, UCC3817A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC3817 大家好、
我的一位客户正在 使用 TI 官方 EVM 评估 UCC3817。
他们使用 以下 URL 中的设计过程文档来计算 Rsense (器件数据表第16页图9中的 R14)值
它们 用于 R14的计算值电阻器。
UCC3817:1.5kw 升压 PFC 设计
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/769506/2846576?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ucc3817设计过程 Mathcad#2846576
EVM 工作正常、但 R14变得非常热。 因此、他们希望 将 R14电阻值更 改为更小、以降低 电阻 器温度。
我的问题是、如果 R14值更改为 分频值的十分之一、UCC3817A 是否无法正常工作、因为 R14电压会变化
从1V 到0.1V? 如果答案是肯定的、 那么为什么 UCC3817 不起作用? 其峰值电流为8A。
请向我提供您的建议或意见?
请您回复。
此致、
Kazuya Nakai。