尊敬的先生
我对 UCC28780有一些问题、我需要帮助。
规格:VIN=100VAC,VOUT=20Vdc 2.25A,FSW=500kHz,L=60uH,
在无负载启动时、我确认 UCC28780在间隔1.5ms 时仅输出大约五个脉冲。
我找不到上述问题、并解决了数据表中所示的1.4.10系统故障保护。
但是、在负载为1A 时、它突然启动、看起来工作正常。
而且、负载变为2A 及更高、它会发出一些可闻噪声、并且我在波形下面进行了转换。(Mazenta:次级 SR 栅极、蓝色:低侧 Vds、绿色:PWMH)
然后、我尝试 多次测量主回路电流波形、即 HB 节点。
不过、尝试在上面添加一些噪声叠加在 VDS 和 PWMH 波形上、
它会使运行不稳定。
在`s 情况下、它使一些半导体器件被 EOS 破坏。
谢谢。
此致。