This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:将器件重置为出厂默认值/意外地随机启用电源轨

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830582/ucd90320-resetting-device-to-factory-default-unexpected-random-enabling-of-rails

器件型号:UCD90320

尊敬的论坛

我有 UCD90320这种奇怪的行为、即在发货后的初始编程期间、电源轨会意外地以随机顺序启用!!! 这对我来说绝对是令人震惊的、因为序列发生器用于编排28个具有非常严格的定序要求的导轨!! 我不确定 FPGA 是否损坏(6000美元!!!!) 我们最近遇到的原因是这种不稳定的行为!

现在、我想了解一下我是否可以进行某种"虚拟"-Config、该配置在对最终配置进行编程之前首先写入器件。 我们希望可以通过定义此虚拟配置来防止器件在最终配置编程期间起作用。 由于我不再有任何处于出厂状态的器件、我想将其中一个已编程的器件重置为出厂默认值、以开发上述虚拟配置。  2010年(!!!)起在指南" UCD 器件的配置编程"中 在第30页、您可以使用"Tools"选项卡中提供的函数"Clear Configuration"来描述这种确切的方法。 遗憾的是、该选项卡在 Fusion Designer 7.1.1中不再可用。 如何使用最新工具完成这种"恢复出厂设置"?

也许有人会告诉我如何通过应用另一个技巧来防止 UCD90320随机启用电源轨?

BTW:否、我们使用的电源转换器的所有使能输入均为高电平有效、因此这不能成为观察到的行为的原因!

此致

Fabian

编辑:以粗体添加文本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是指在编程过程中或成功编程后意外启用电源轨吗? 如何对 UCD90320进行编程? 我们建议使用数据表中提到的数据闪存文件、以确保所有 IO 处于受控状态。

    当您打开 Fusion GUI 时、GUI 中显示的定序图是否与您的设计相匹配?

    UCD90320 当前不具有清除配置功能、但我们正在处理此功能。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 编程期间使能输出。 之后、一切都正常、符合预期。

    我通常通过导入相应的*。tifsp 设计来使用 Fusion GUI 进行编程。 然后、它会自动加载到器件中并存储在 NVM 中。 是否有指南介绍了如何将闪存文件正确加载到器件中、以便在编程期间使使使能保持静音?

    谢谢、致以诚挚的问候

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果您使用 Fusion GUI 进行编程、请观看以下视频。 这两种情况都将使 IO 处于受控状态。

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-how-import-and-export-data-flash-script-files?cu=1136655

    https://training.ti.com/fusion-power-designer-import-and-export-data-flash-hex-files?cu=1136655  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢、下次我获取新的未编程器件时、我将尝试这些方法。

    我将在我们新的主板发布到9月底之前通知您它是否起作用

    谢谢

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢大家的观看。 我将关闭此帖子、您可以在9月底重新打开主板。  

    此致

    Yihe