尊敬的论坛
我有 UCD90320这种奇怪的行为、即在发货后的初始编程期间、电源轨会意外地以随机顺序启用!!! 这对我来说绝对是令人震惊的、因为序列发生器用于编排28个具有非常严格的定序要求的导轨!! 我不确定 FPGA 是否损坏(6000美元!!!!) 我们最近遇到的原因是这种不稳定的行为!
现在、我想了解一下我是否可以进行某种"虚拟"-Config、该配置在对最终配置进行编程之前首先写入器件。 我们希望可以通过定义此虚拟配置来防止器件在最终配置编程期间起作用。 由于我不再有任何处于出厂状态的器件、我想将其中一个已编程的器件重置为出厂默认值、以开发上述虚拟配置。 2010年(!!!)起在指南" UCD 器件的配置编程"中 在第30页、您可以使用"Tools"选项卡中提供的函数"Clear Configuration"来描述这种确切的方法。 遗憾的是、该选项卡在 Fusion Designer 7.1.1中不再可用。 如何使用最新工具完成这种"恢复出厂设置"?
也许有人会告诉我如何通过应用另一个技巧来防止 UCD90320随机启用电源轨?
BTW:否、我们使用的电源转换器的所有使能输入均为高电平有效、因此这不能成为观察到的行为的原因!
此致
Fabian
编辑:以粗体添加文本