This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:&#39的定义;Iout'

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785838/tps61196-definition-of-iout

器件型号:TPS61196

我在数据表的计算公式中找到了一些'Iout'。
我使用两部分 TPS61196。
我将使用"多芯片并联运行"(图22)来流式传输12串 LED。
当我每1string 流速为100mA 时、IOUT 的值是多少? (1200mA? 600mA?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mikio、
    公式中的 Iout 是一个器件总输出电流的总电流。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sean - San

    感谢您的反馈。

    在这种情况下,输出电流为600mA (= 100mA x 6个灯串)。

    这个想法是对的吗?

    此致

    Tateyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateyama、
    是的、您的理解是正确的。
    此致
    肖恩