请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196 我在数据表的计算公式中找到了一些'Iout'。
我使用两部分 TPS61196。
我将使用"多芯片并联运行"(图22)来流式传输12串 LED。
当我每1string 流速为100mA 时、IOUT 的值是多少? (1200mA? 600mA?)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.