请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ25606、 BQ25601、 BQ25713您好!
以下是客户的备用电池请求:
输入:12V 直流
电池:18650锂离子电池单节或多节(基于 TI 解决方案)
需要的解决方案包括电池充电器(充电电流至少为0.5A)和用于1A 或2A 输出的直流/直流转换器(降压或升压、可以是基于 TI 解决方案的串联电池)
请帮助检查 TI 是否有解决方案、谢谢。
C.T.