This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 备用电池解决方案

Guru**** 2541440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25601, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783753/battery-backup-solution

主题中讨论的其他器件:BQ25606BQ25601BQ25713

您好!

以下是客户的备用电池请求:

输入:12V 直流

电池:18650锂离子电池单节或多节(基于 TI 解决方案)

需要的解决方案包括电池充电器(充电电流至少为0.5A)和用于1A 或2A 输出的直流/直流转换器(降压或升压、可以是基于 TI 解决方案的串联电池)

请帮助检查 TI 是否有解决方案、谢谢。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    客户是否拥有主机处理器、软件支持和 I2C 通信、或者他们是否需要独立的充电解决方案?

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否帮助为我们的参考设计(独立式和 I2C 或 PMBus)提供解决方案建议?

    非常感谢!

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    对于来自12V 输入源的1S 解决方案、BQ25601具有 I2C 控制的集成降压转换器、可提供最小的系统轨和用于电池充电的电源路径。 BQ25606是独立版本。

    对于12V 输入源的2-4节电池解决方案、BQ25713 I2C 控制充电降压/升压控制器(即外部 FET)还提供最小系统电源轨和电源、用于为电池充电。

    在这两种情况下、如果没有输入电压或转换器的系统负载过大、则电池会对系统负载进行补充。

    如果18650电池没有保护器、我建议您在 www.ti.com/.../overview.html 上搜索电池保护器。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉、该信息不足以满足您的要求。

    系统为:

    为系统和电池输入12V 电压->为4.2V (8.4V)电池充电->如果移除12V 适配器、则为系统将电池电压升至12V。

    那么,如果有任何解决方案可以替代电池充电器+升压转换器?

    谢谢你。

    C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 C.T.

    BQ25713可从12V 输入源(连接到您的系统)充电至4.2V -8.4V 电池、然后在延迟后以 OTG 模式运行、在此模式下、它将12V 升压回其输入。 如果您的系统可以处理延迟、或者如果您可以提供足够大的电容器来将系统保持在12V、或者如果您的系统可以短暂地以电池电压运行、BQ25713应该适合您。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    理解、非常感谢您!

    C.T.