主题中讨论的其他器件: UCC28061、 UCC28950、 PMP6712
你好
我正在考虑使用输入直流电压为36V、输出直流电压为300V 和3kW 的升压电路。
是否可以使用 UCC28061或 UCC28070进行设计?
如果这是不可能的、请告诉我一个替代 IC。
我还想知道使用 IC 的设计方法。 我特别想知道如何设计电感器和电容器。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我正在考虑使用输入直流电压为36V、输出直流电压为300V 和3kW 的升压电路。
是否可以使用 UCC28061或 UCC28070进行设计?
如果这是不可能的、请告诉我一个替代 IC。
我还想知道使用 IC 的设计方法。 我特别想知道如何设计电感器和电容器。
谢谢你。
您好 Kanon、
感谢您关注 TI 产品系列。
如您所知、在 PFC 升压拓扑中、转换比越大、有效效率越低。 我希望了解您的设计的最终应用。 请分享更多设计规格。
您需要使用交错式 CCM PFC 控制器来提供这种功率、我建议使用以下链接来参考 UCC28070:
请使用功率级设计器工具设计升压级的电感器和电容器选择。
http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER
此致、
区域
您好 Kanon、
请参阅此采用 UCC28950的移相器全桥设计。 您的规格问题是、功率转换的差异对于建议任何高效解决方案而言都非常显著。 但 PMP6712应该是一个良好的起点:
http://www.ti.com/tool/PMP6712
我之前的帖子中附加的工具将帮助您设计功率级元素。
此致、
区域