This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:低直流电压、高功率升压电路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28061, UCC28950, PMP6712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830683/ucc28070-low-dc-voltage-high-power-boost-circuit

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: UCC28061UCC28950PMP6712

你好
我正在考虑使用输入直流电压为36V、输出直流电压为300V 和3kW 的升压电路。
是否可以使用 UCC28061或 UCC28070进行设计?
如果这是不可能的、请告诉我一个替代 IC。
我还想知道使用 IC 的设计方法。 我特别想知道如何设计电感器和电容器。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanon、

    感谢您关注 TI 产品系列。

    如您所知、在 PFC 升压拓扑中、转换比越大、有效效率越低。 我希望了解您的设计的最终应用。 请分享更多设计规格。   

    您需要使用交错式 CCM PFC 控制器来提供这种功率、我建议使用以下链接来参考 UCC28070:

    请使用功率级设计器工具设计升压级的电感器和电容器选择。

    http://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

     

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    此设计的最终用途是备份。
    我正在考虑将超级电容器的电压升压至300V 并将其备份几秒钟(3-4秒)的电路。
    因此、它不使用原始的 PFC 方法。
    但是、我无法找到符合此设计规格的最佳 IC 及其设计方法(电感器、变压器、电容器等)。
    您能告诉我符合此设计规格的最佳 IC 和设计方法吗?
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kanon、

    请参阅此采用 UCC28950的移相器全桥设计。 您的规格问题是、功率转换的差异对于建议任何高效解决方案而言都非常显著。 但 PMP6712应该是一个良好的起点:

    http://www.ti.com/tool/PMP6712

    我之前的帖子中附加的工具将帮助您设计功率级元素。

    此致、

    区域