This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:输入电压超过40V 时的工作电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863357/lm317-operation-with-more-than-40v-input

器件型号:LM317

我知道40V 额定值是最大压降电压、并且只要 VI-Vo <40V、LM317就可以在更高的电压下使用。 但是、大多数负载将具有从输出到接地的一些电容、包括稳压器输出电容。 该电容会在上电时使输出暂时短路、使稳压器达到最大输入电压、如果输入是快速上升的电压、则可能超过40V。 我假设这是允许的、否则您根本不会提及>40V 的工作电压。 对于这种类型的操作、设计人员必须牢记的限制因素有哪些(如果有)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zotin、  

    请允许我们在2个工作日内调查此问题。  

    此致、  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zotin、  

    当在浮动运行中使用 LM317时、它只能看到输入到输出差分电压、只要不超过最大输入到输出差分电压、就可以调节几百伏特的电源电压。 应避免输出短路。  

    在这种高压浮动操作中、LM317的负载也应浮动、对吧? 如果没有 、并且负载将瞬间对 GND 短路、这将转换输出引脚上的高电压、并超出此器件的 VI-vo 绝对最大值<40V。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zotin、  

    Marty Brown 编写的指导手册提到了添加齐纳二极管以确保压降设置为39V。 如果使用高电压输入、我强烈建议在为输出电容器充电时使用齐纳二极管作为偏置。

    下面是一个示例。  

    此致、  
    Jason Song