This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:电池耗尽阈值电压

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863429/bq25895m-battery-depletion-threshold-voltage

器件型号:BQ25895M

大家好、

客户正在测试 BQ25895M、他们在测试期间收到一个问题。

在我们的数据表中、8.2.2表示、如果电池电压高于最大2.7V 的 VBAT_DPLZ、BATFET 仅使用电池供电 但是、在测试期间、他们发现电池电压应至少大于3.05V、然后 BATFET 将导通(同时通过测量 VSYS 和 Vbat 进行测试、并查看它们是否非常接近)。

当它们将电池电压降低时、它们发现 BATFET 会在电压降至2.85V 时断开。 在我们的数据表中、它显示 VBAT_DPL 电压最大为2.5V 在测试结果和数据表结果之间存在不匹配。 您能帮您对此提供一些意见吗?

VBAT = 3V:

VBAT = 3.05V

VBAT = 2.9V

VBAT = 2.85V。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    如果您 在 REG03[0]= 1中设置 MIN_VBAT_SEL、阈值是否会下降?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是的、这起作用。 我发现导致此问题的原因是默认启用了 OTG、2.9V 限制了电池电压。