Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, TIDA-00173, UCC28700, UCC28711EVM-160
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173、 UCC28700、
我正在使用 UCC28711设计40W、20V 输出电压、输入电压为400V - 700V 的电源系统、如 TIDA-00173中所示。 但是、我遇到了一个无法找到定制设计的变压器的问题、例如 、TIDA-00173参考设计中使用的750342585变压器没有 Wurth 电子产品的分销商。
我当时在考虑使用 UCC28711在给定变压器规格下设计电源。 实际上、我找到了由分配器供电的变压器、然后使用 TIDA-00173中的公式和 UCC28711的数据表来得出其他元件的值、例如电阻器、而不是使用设计公式来得出变压器规格。 这样做是为了防止我必须制造自己的变压器、因为它可能具有高寄生电容和泄漏电感。
请告知您上述方法是否有效。