This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28711:UCC28711的变压器设计。

Guru**** 2768085 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28711, TIDA-00173, UCC28700, UCC28711EVM-160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863669/ucc28711-transformer-design-for-ucc28711

器件型号:UCC28711
主题中讨论的其他器件: TIDA-00173UCC28700

我正在使用 UCC28711设计40W、20V 输出电压、输入电压为400V - 700V 的电源系统、如 TIDA-00173中所示。 但是、我遇到了一个无法找到定制设计的变压器的问题、例如 、TIDA-00173参考设计中使用的750342585变压器没有 Wurth 电子产品的分销商。  

我当时在考虑使用 UCC28711在给定变压器规格下设计电源。 实际上、我找到了由分配器供电的变压器、然后使用 TIDA-00173中的公式和 UCC28711的数据表来得出其他元件的值、例如电阻器、而不是使用设计公式来得出变压器规格。 这样做是为了防止我必须制造自己的变压器、因为它可能具有高寄生电容和泄漏电感。  

请告知您上述方法是否有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有一份关于如何使用 UCC28700 PSR 控制器进行设计的应用手册、其中介绍了从85至265V RMS 降至5V 5W 的稳压输出的离线设计。  包括变压器匝数比、RMS 电流和初级磁化电感选择。  可在以下链接中找到该工具。  UCC28711具有不同的最大开关频率。

    UCC2871x 系列器 件还具有 Excel 设计工具、可通过以下链接使用该工具来帮助进行设计。  我知道它是交流/直流。   如果您要进行 直流到直流、则可以使用该工具、方法  是将峰值输入电压除以(2)^0.5、您应该能够使用该工具。  www.ti.com/.../sluc675

    很抱歉、您在匹配 TIDA 设计变压器计算时遇到问题。  但是、UCC2871x 器件的 Excel 工具用于设计 UCC28711 EVM。  可 通过以下链接找到 UCC28711EVM-160。  http://www.ti.com/lit/ug/sluua12/sluua12.pdf。 您可以将其用作参考来仔细检查计算。

    此致、