This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:当我斜升负载时、我无法从电源中获得超过600mA 的电流、如果负载大于400mA、我完全无法启动电源。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861911/lm27403-i-am-unable-to-get-more-than-600ma-out-of-the-supply-when-i-ramp-up-the-load-and-unable-to-start-the-supply-at-all-if-the-load-is-greater-than-400ma

器件型号:LM27403

您好!

客户遇到设备问题:  

输入为14V、输出为1V/1A。

当我斜升负载时、我无法从电源中获得超过600mA 的电流、并且如果负载大于400mA、我完全无法启动电源。 我复制了当时生成的 WebBench 仿真、但现在尝试对其进行仿真时、我会得到不同的值。  几乎所有组件都是不同的。 出了问题吗?  它们为什么不同?  我现在也无法为此设计运行仿真。  我收到“Simulation not enabled for this design.”错误。

导致此问题的可能原因是什么?

对他们关于 webench 的问题有什么意见?  

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送一个电源的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我会将其发送到您的电子邮件。  

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要关闭线程。  直接向我发送电子邮件