请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27403 您好!
客户遇到设备问题:
输入为14V、输出为1V/1A。
当我斜升负载时、我无法从电源中获得超过600mA 的电流、并且如果负载大于400mA、我完全无法启动电源。 我复制了当时生成的 WebBench 仿真、但现在尝试对其进行仿真时、我会得到不同的值。 几乎所有组件都是不同的。 出了问题吗? 它们为什么不同? 我现在也无法为此设计运行仿真。 我收到“Simulation not enabled for this design.”错误。
导致此问题的可能原因是什么?
对他们关于 webench 的问题有什么意见?
谢谢!
Kevin