请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54531 你(们)好
我们希望设计 VSTART=5.5V 和 VSTOP=5.0V
计算后、我们得到 R10 =167K、R11=47.2K、原理图如下所示。
但是、使用上述 R10和 R11值进行实际测试时、我们看到 VSTART=6.33V、VSTOP=5.2V。 这与我们的计算结果不同。
您是否会帮助查看我们以下原理图中的任何错误信息?
此外,是否要求输入电压必须大于输出电压+ 2V?