This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:查看 Vstart 和 Vstop 计算

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861877/tps54531-vstart-and-vstop-calculation-review

器件型号:TPS54531

你(们)好  

我们希望设计 VSTART=5.5V 和 VSTOP=5.0V

计算后、我们得到 R10 =167K、R11=47.2K、原理图如下所示。

但是、使用上述 R10和 R11值进行实际测试时、我们看到 VSTART=6.33V、VSTOP=5.2V。 这与我们的计算结果不同。  

您是否会帮助查看我们以下原理图中的任何错误信息?  

此外,是否要求输入电压必须大于输出电压+ 2V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享启动和关断波形(VIN、VOUT、SW)?

    最好是共享布局、让我们来回顾一下。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    在我们准备波形时、我想问一个简短的问题。  

    如果我们的目标输出电压为5V,那么输入电压的最低电压要求是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说、它与负载电流有关。 什么是负载电流?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    负载电流为5A?  

    我们想知道、我们的问题可能与 Vin 电压相关、但这是不够的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    负载电流为2A ~ 3A

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vstart 和 Vstop 问题如何? 有任何波形吗?

    肖恩