请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16010 大家好、
根据数据表、当 IPEAK < 300mA 时、MOSFET 将被禁用。 还有一个波形、表示 SW 在 Iout =0A 时短时间内断开。 这 是我的问题。
1、当 Iout=23mA 且峰值电流低于300mA 时、是否触发睡眠模式? 由于睡眠模式和高侧 MOSFET 被禁用、Iout 是否达到23mA 或仅停留在0A、如下图所示?
此致、
黄威斯利
电子邮件:wesley-huang@ti.com