This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180-Q1:LM5180电源同步放大器;生成栅极驱动器电源的最简单方法

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863641/lm5180-q1-lm5180-power-supply-synchronization-simplest-way-to-generate-the-gate-driver-power-supply

器件型号:LM5180-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5180

您好,

我使用 LM5180生成 IGBT 栅极驱动器电源(+15和-8V)、因为它是三相逆变器、我使用六个 LM5180 (高侧为3个、低侧为3个)。

如何同步所有六个电源、以便我只能在电源输入入口添加单个 EMI 滤波器?如果无法实现、建议我使用合适的方法来生成栅极驱动器电源?(应该具有成本效益)

应用:HVEV

输入范围=9V-16V

输出:15V 和-8V、0.15A

Bhupathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设备无法 同步。 为了具有成本效益、在检查总功率是否低于 LM5180的最大额定值后、您可以使用一个 LM5180生成2个或更多隔离式电压轨。 谢谢。