请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5180
您好,
我使用 LM5180生成 IGBT 栅极驱动器电源(+15和-8V)、因为它是三相逆变器、我使用六个 LM5180 (高侧为3个、低侧为3个)。
如何同步所有六个电源、以便我只能在电源输入入口添加单个 EMI 滤波器?如果无法实现、建议我使用合适的方法来生成栅极驱动器电源?(应该具有成本效益)
应用:HVEV
输入范围=9V-16V
输出:15V 和-8V、0.15A
报
Bhupathi