This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:是否有能够为高达4.35V 的电池充电的 BQ24232器件?

Guru**** 2512725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ24232HA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863543/bq24232-is-there-a-bq24232-device-capable-of-charging-a-battery-upto-4-35v

器件型号:BQ24232

您好!

我有一个4.35V 电池、我想知道是否有一个与 BQ24232类似的器件可以为电池充满电。

我查看了 BQ24232器件、它看起来只能为电池充电4.2V。  

此致、

Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24232HA 可满足您的需求。 其电池充电电压为4.31V、最大电压为4.35V。