请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421-G1 大家好、团队、
我的客户在远程控制器解决方案上使用 BQ27421。 它们读取数据以感应 BQ27421进行充电或放电。 当负载电流变为高电平时、当 BQ27421在放电模式下运行时、有时 BQ27421的 DSG 位为0。 因此、我们尝试更改 BQ27421的电流阈值。 但充电/放电操作达到以下效率电流。
那么、EffectiveCurrent 是什么意思? 如何读取 EffectiveCurrent 数据?