This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:EffectiveCurrent 是什么意思?

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172230/bq27421-g1-what-is-effectivecurrent-means

器件型号:BQ27421-G1

大家好、团队、

我的客户在远程控制器解决方案上使用 BQ27421。 它们读取数据以感应 BQ27421进行充电或放电。 当负载电流变为高电平时、当 BQ27421在放电模式下运行时、有时 BQ27421的 DSG 位为0。 因此、我们尝试更改 BQ27421的电流阈值。 但充电/放电操作达到以下效率电流。

那么、EffectiveCurrent 是什么意思? 如何读取 EffectiveCurrent 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这是针对 bq27421而不是 bq27621、则这是一个拼写错误。 它应该为 AverageCurrent。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    感谢你的答复。 下面我还有一些问题、您能为我回答吗?

    DSG 位能否检查充电和放电之间的状态? 如果是、当 AverageCurrent 值触摸当前阈值时、它会更改 DSG 位、对吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要测得的电流的绝对值超过放电电流阈值的退出静置时间秒、监测计就会设置 DSG = 1。 当监测计检测到充电或放松时、它将为0。