This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:关于 bq25792

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172666/bq25792-bq25792-about

器件型号:BQ25792

你(们)好

我使用 TPS25750和 BQ25792获取20V 输入。 

但是、有些电路板会充电、有些电路板不会充电。 
如果您连接 C 型、BQ25792会产生热量。 
我已附上电路图和布局。 
如果有任何问题、请告诉我 
e2e.ti.com/.../bq25792-sch.pdf

返回页首


底部
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swengwoo、

    充电器布局不理想。  PMID 和 SYS 电容器、尤其是0.1uF 电容器、需要尽可能靠近 IC PMID 和 SYS 电容器放置、而无需通孔。  此外、SWX 布线应更粗、并使用更多过孔连接到电感器。  薄布线和单个过孔会增加电阻、从而降低转换器的效率、从而产生热量。  如果没有这种布局、充电器至少会受到输出功率限制。

    此致、

    Jeff