This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:集成式电源解决方案和分立式电源解决方案

Guru**** 1536860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1, AM2634, TPS62913
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172759/tps65381a-q1-integrated-power-solution-and-discrete-power-solution

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件: AM2634TPS62913

大家好、

我们使用 TPS65381A-Q1 + TPS62913为 AM2634供电、并遇到了一些问题。 为1.2V 内核供电的 VDD6+62913和为 MCU 3.3V 供电的 VDD3/5。 65381的输入为12V 直流电源。

这个问题非常奇怪:当我们使用这个65381+62913集成电源解决方案时、MCU 总是停止运行软件。 然后、我们还检查了1.2V 和3.3V 电压条件、这似乎是正常的。 VDD6也是正常的。 所以我们没有找到问题的原因。

然后、我们更改为使用其他分立式电源解决方案(其他 DC/DC 和 LDO 替代65381)为 MCU 供电。 似乎所有问题都消失了。

那么、您能给我一些建议、以找出此问题的原因吗? 我应该检查哪些方面、您能提供检查列表吗?

谢谢

BRS

Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、

    TPS65381A-Q1不是 AM263x 处理器系列官方支持的 PMIC、因此我无法评论使用此组合的具体实现细节。 我可以说的是、如果电源稳定地进入处理器、那么我无法从 PMIC 端看到 MCU 软件停止运行的原因。 我将确认 PMIC 的所有数字输入/输出发生了什么情况、以查看 PMIC/MCU 之间是否存在导致问题的交互。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    正如您在下面所说的、我想知道如何检查这一点。

    [引用 userid="418370" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172759/tps65381a-q1-integrated-power-solution-and-discrete-power-solution/4413727 #4413727"]我将确认 PMIC 的所有数字输入/输出发生了什么情况,以查看 PMIC/MCU 之间是否存在导致问题的交互。

    BTW、如果此问题可能是由布局?引起的

    您可以向我分享一些材料吗? 或者、当您有时间时、我们可以通过 WebEx 对此进行讨论吗?

    谢谢!

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    哪个数字引脚或哪个运行条件会导致此问题? 您可以提出一些建议吗?

    谢谢

    BRS

    Kian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kian、  

    由于美国的感恩节假期、我们的 TPS65381A-Q1专家本周已不在办公室。 请预计下周初会有延迟的回复。 提前感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Garrett