主题中讨论的其他器件: AM2634、 TPS62913
大家好、
我们使用 TPS65381A-Q1 + TPS62913为 AM2634供电、并遇到了一些问题。 为1.2V 内核供电的 VDD6+62913和为 MCU 3.3V 供电的 VDD3/5。 65381的输入为12V 直流电源。
这个问题非常奇怪:当我们使用这个65381+62913集成电源解决方案时、MCU 总是停止运行软件。 然后、我们还检查了1.2V 和3.3V 电压条件、这似乎是正常的。 VDD6也是正常的。 所以我们没有找到问题的原因。
然后、我们更改为使用其他分立式电源解决方案(其他 DC/DC 和 LDO 替代65381)为 MCU 供电。 似乎所有问题都消失了。
那么、您能给我一些建议、以找出此问题的原因吗? 我应该检查哪些方面、您能提供检查列表吗?
谢谢
BRS
Kian