This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40422:禁用温度感测功能

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169518/tps40422-disable-temperature-sensing-function

器件型号:TPS40422

您好专家、

客户有一款产品已投入生产多年、使用了 TPS40422、并获得了一些显示 OT 故障的故障退货、但它只是室温。 他们发现这是由于 BJT 老化导致 Vo 在新 BJT 更换后变得良好。 想知道是否有 HW (修改电路)/FW (更改寄存器)权变措施可以禁用温度感应功能?

此致、

Allan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我不建议这样做。 由于电感器的 DCR 是温度的函数、因此需要使用电感器温度感应来提供精确的输出电流报告。

    此外、无法在固件中关闭温度感应。

    我建议使用带有高阻抗探针(>=1MΩ Ω)的示波器来检查故障电路板和良好电路板上 BJT 两端的电压。 虽然 BJT 老化当然是可能的问题、但这是一个奇怪的问题。 我希望电路板的电容器在分立式 NPN 失效之前多年发生故障。

    如果确实证明 BJT 电压不良(应该在500-700mV 范围内)、我建议用不同的 BJT 模型替代它、而不是完全删除温度感测。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    客户测量了 TSNS1和 TSNS2的 VBE、但我们会看到 TSNS1的差值 VBE 变大、VBE 的低电平在一小时后从520mV 降至400mV。  

    我们是否可以知道 VBE 与温度之间有什么关系?

    我们可以检查 BJT 中的哪个参数来澄清问题是由该参数引起的?   

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    在室温下、几乎任何硅 NPN 晶体管的 VBE 都应约为700mV、并且该电压应在结温增加的每个摄氏度下下降~2mV。 您是否在报告520mV 时检查了晶体管温度?

    除非该晶体管的 NPN 设计与我之前的设计非常不同、否则我不确定这些电压读数是如何可能的。

    您的客户是否可能使用基于锗的晶体管? TPS40422专为与硅 NPN 搭配使用而设计、后者是分立式 BJT 的最常见类型。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis、

    请查看附件中的测试数据和其他问题吗?   

    e2e.ti.com/.../TPS40422-TEMP-issue.xlsx

    此致、

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    电子表格中的响应。

    e2e.ti.com/.../5722.TPS40422-TEMP-issue.xlsx

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Travis、

    我已根据你的答覆提出一些问题

    e2e.ti.com/.../5722.TPS40422-TEMP-issue_2D00_1.xlsx

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我将检查该主题、明天再与大家讨论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    您是否得到了答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题已脱机回答。

    此致