This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372-3EVM-757:TPS2372-3EVM 讨论

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-3EVM-757, TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168634/tps2372-3evm-757-tps2372-3evm-discussion

器件型号:TPS2372-3EVM-757
主题中讨论的其他器件: TPS2372TPS23881

你(们)好

请帮助解决此问题。

对于在使用 TPS2372-3时遇到的一些问题、请帮助回答、使用 EVK:TPS2372-3EVM-757将其跳线设置为4类时、其 LED 指示灯显示7 / 8类、但该 IC 不支持7 / 8类供电、问题是什么? 在这种情况下、PSE 是否按4级或7/8级供电?

所附 PSE 数据表和 EVK 的分级电压波形(TP7电压波形)

e2e.ti.com/.../BBT100_2D00_60W.pdf

e2e.ti.com/.../TPS2372_2D00_3EVM_2D00_757-Evaluation-Module.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您与我们联系! 请在下面查找我们的意见。

    您 的电阻器配置为4类、这可能会导致 PSE 在30W 时关闭

    TPS2372-3支持6类额定功率 、但 不支持8类 功率。 与 TPS2372-4 (1.85A 至2.2A)相比、它具有更低的工作电流限制。

    3.类事件的数量为6。 理论上、事件编号应始终等于或小于5。 因此、可能是 PSE 导致 LED 看起来很奇怪。   

    我想知道您是否希望在4类电源下运行 TPS2372-3。 如果是、您是否可以尝试使用其他类型的 PSE 并查看事件编号是否 可以<= 5?

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道您是否希望在4类电源下运行 TPS2372-3。
    ->是的、我想以4类功率运行 TPS2372-3。
    如果是、您是否可以尝试使用其他类型的 PSE 并查看事件编号是否可以<= 5?
    ->我尝试使用同一 PSE 以3类功率运行 TPS2372-3。 LED 指示灯显示3/4类。 但 TPS2372-3在4类电源下、LED 指示灯不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的更新。

    我使用我们的 TPS2372-3EVM 进行了不同 PSE 的测试。 不同的 PSE 可能会影响我发现的光源。 它可能是由分类期间的事件数引起的。

    1、4类、BT PSE 供应商1

     X

    2.  4类 BT PSE 供应商#2

    3. 4类,TI 的 BT TPS23881 (销售商3)。 表示 GUI 中的额定功率为30W 的4类

    对于供应商#2和#3、它与数据表相同。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    因此、我需要更改 PSE、对吧? 您是否有推荐的 PSE? 它需要支持1级~ 6级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    似乎是由 PSE 引起的。 在802.3bt 标准中、PSE 事件数在4级不会为6。 (https://www.microsemi.com/document-portal/doc_view/136209-next-generation-poe-ieee-802-3bt-white-paper)

    如果您正在寻找现成的 PSE、则可以使用 Phihong 的 POE60U-1BT、这是我的测试中的供应商#2 (如果我记错了)。

    如果您正在进行 PSE 设计、而您正在考虑 TI 的 PSE 产品、则可以选择 TPS23881。 还有 TPS23881EVM 和各类 GUI 供客户进行评估。 如果您对此感兴趣、请告诉我。  

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Diang

    TPS2372-3RGW 数据表中提到 PD (W)的5类最低功耗为25.5W、但此处 PD 输入功率(最小值)标记为40W、这两者中的哪一项正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    功率限制功能来自 PSE (电源设备)。 PD 具有导通 FET 电流限制功能、但通常在37 - 57V 输入电压下允许的功率比 PSE 的功率限制大。

    以下是它在5类应用中的工作方式:

    1. 在5类中,PD 需要请求0至40W 的输入功率;

    PSE 可向 PD 发送高达45W 的输出功率、如果要求的输出功率高于45W (可编程)、则可能会关闭端口。 PSE 输出功率和 PD 输入功率之间的差异是在100米标准以太网电缆上计算得出的功率损耗。

    3.如果电缆小于100米、当 PSE 在45W 上限下工作时、PD 的输入功率将大于40W

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

    因此、我可以忽略 PD (W)值下的最小功率、并专注于 PD (W)值下的最大功率、对吧?

    例如、如果我有一个36W 的器件。 因此、PD 可以设置为5级、而不需要设置为6级、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    是的、您需要考虑 PD 处的最大功率列(12.95W 至71W)。

    分级的主要目的是功率预算。 如果您的器件具有36W 的功率、并且 PD 输入到负载的效率高于36/40 = 90%、则可以选择5类。  您还可以选择6类、因为5类和6类都使用相同的 PSE 类型(3类)。  

    2023年1月17日更新:  我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang