您好!
我在 许多不同的设计中使用 TPS54160A 已有10年了、多个 IC 适用于不同的电压。
从几个月以来、在串联生产中熔断的 IC 有所增加。 我不记得有任何此组件问题。
当我将它们用于不同的设计时、在不同的 EM 和分销商生产的差分 PCB 上、我会始终产生相同的故障、很明显 TI 器件存在差异。
附加了一些图片。 在中等功率(例如12V/100mA)下、使用寿命始终小于100h。 我假设有时也会在器件的开启/关闭时发生。
您是否有任何要检查的内容?
非常感谢!
迪迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 许多不同的设计中使用 TPS54160A 已有10年了、多个 IC 适用于不同的电压。
从几个月以来、在串联生产中熔断的 IC 有所增加。 我不记得有任何此组件问题。
当我将它们用于不同的设计时、在不同的 EM 和分销商生产的差分 PCB 上、我会始终产生相同的故障、很明显 TI 器件存在差异。
附加了一些图片。 在中等功率(例如12V/100mA)下、使用寿命始终小于100h。 我假设有时也会在器件的开启/关闭时发生。
您是否有任何要检查的内容?
非常感谢!
迪迪
您好、Dieter、
我从审查中得到了一些意见
原理图:
输入电容大幅降额。 使用50Vin (标称值)和50VDC 电容时、有效电容非常小。 输出电容的情况类似
2. SW 电流消耗上的环流二极管低于器件的直流额定值。 这是低电平。
Q1:是否驱动 FB 节点来调制输出电压? 似乎它的路由距离器件很远。
Q2: 如何防止器件在输入端看到大于60V 的电压? (我假设在50V 输入上有一些焊料。)
Q3:降压电感器的器件型号是多少?
布局
比较器组件远离器件。 这些组件必须靠近放置。
2. FB 路由似乎很大
Q4:是否存在内层接地不良? 否则、输入环路会很大。
您好、Marshall、
感谢您的评论。
A1:是的、IST 是可调的、但不可调/静态布局也会产生相同的问题。
A2:输入电压始终是稳压器的输出(例如 ,IRM 60-24:Mean well)。 无论我们做什么、我们都无法生成高于55V 的瞬变
A3:Bourns SRN8040-101M
电容值、电感器和二极管也被使用、因为10 yeras 从未出现过这样的问题。
您好 Didi:
路径看起来相当具有电感、因此您会看到一个具有预制热插拔测试的电感环。
TVS 似乎是潜在的解决方案。
此外、您还可以在输入端尝试使用阻尼电容器、该电容器可在以下资源的帮助下进行选择: