This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:自2022年以来、TPS54160A 在10年系列生产后出现了上升

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169143/tps54160a-tps54160a-blowing-up-after-10-years-series-production-since-2022

器件型号:TPS54160A

您好!

我在 许多不同的设计中使用 TPS54160A 已有10年了、多个 IC 适用于不同的电压。
从几个月以来、在串联生产中熔断的 IC 有所增加。 我不记得有任何此组件问题。

当我将它们用于不同的设计时、在不同的 EM 和分销商生产的差分 PCB 上、我会始终产生相同的故障、很明显 TI 器件存在差异。

附加了一些图片。 在中等功率(例如12V/100mA)下、使用寿命始终小于100h。 我假设有时也会在器件的开启/关闭时发生。

您是否有任何要检查的内容?

非常感谢!

迪迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图和布局以供查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FAN_Enable (外部开/关3、3V)/FAN_Ref (外部电阻器)工作正常、不是问题。

    没有这两个元件的其他原理图显示了相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    我从审查中得到了一些意见

    原理图:

    输入电容大幅降额。 使用50Vin (标称值)和50VDC 电容时、有效电容非常小。 输出电容的情况类似

    2. SW 电流消耗上的环流二极管低于器件的直流额定值。 这是低电平。

    Q1:是否驱动 FB 节点来调制输出电压? 似乎它的路由距离器件很远。

    Q2: 如何防止器件在输入端看到大于60V 的电压? (我假设在50V 输入上有一些焊料。)

    Q3:降压电感器的器件型号是多少?

    布局

    比较器组件远离器件。 这些组件必须靠近放置。

    2. FB 路由似乎很大

    Q4:是否存在内层接地不良? 否则、输入环路会很大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    感谢您的评论。

    A1:是的、IST 是可调的、但不可调/静态布局也会产生相同的问题。

    A2:输入电压始终是稳压器的输出(例如 ,IRM 60-24:Mean well)。 无论我们做什么、我们都无法生成高于55V 的瞬变

    A3:Bourns SRN8040-101M

    电容值、电感器和二极管也被使用、因为10 yeras 从未出现过这样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    不用客气

    这些将是我根据我从数据表中看到的内容提出的建议。

    此外、电感器器件型号与建议 的饱和电流(1A)相等或大于器件的峰值电流限值(2.7A)相比、似乎显示了低饱和电流(1A)。

    我会看到 是否可以实施任何建议并尝试在示波器上捕获故障。

    布线:VIN、Vout、VPH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会尝试这个。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshal:

    正常运行期间、我可以通过一个聊天开关或通过阶跃更改输入电容来重现放电(请参阅捕捉)。

    请查看捕获的故障快照:

    绿色=输入/红色=输出/蓝色= VPH

    稳压器可在输入端放置 TVS 二极管。

    但是、这种情况如何集成到电源输出背后的电路中、例如 IRM - 60 - 24、这是不是很好的?
    您是否认为还有其他可能报告此类故障?

    迪迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Didi:

    路径看起来相当具有电感、因此您会看到一个具有预制热插拔测试的电感环。

    TVS 似乎是潜在的解决方案。

    此外、您还可以在输入端尝试使用阻尼电容器、该电容器可在以下资源的帮助下进行选择:

    www.ti.com/.../snva538.pdf