主题中讨论的其他器件: bq24640
大家好、晚上好。
我们使用 BQ24610 IC 对超级电容器进行充电、 测试条件如下。
稳压器的 Vsupply = 12V
稳压器的 Isupply = 0.5A
超级电容器充电电压= 10.5V (5个50F 超级电容器串联)
预充电电流= 200mA
快速充电电流= 400mA
启用充电后、IC 完美地进入预充电和快速充电阶段、并为超级电容器充电至10.5V。 达到10.5V 后、会出现电压降、达到9.5V、然后再次开始充电至10.5V。 这个周期持续重复、直到电源电压出现。
当我们使用9V 超级电容器 ( 5个50F 超级电容器串联)时、我们没有观察到这种行为。 我们如何 在 超级电容器侧保持恒定电压?
谢谢、
Deepika H