请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MC79L 主题中讨论的其他器件:TPS7A30、
各位专家、您好!
我的客户希望在 其电源3中使用我们的 MC79L12。 但是 、MC79L12ACDR 仅支持 0至125°C、我们是否有支持 -40至125°C 的宽范围 MC79L12? 谢谢。
BR、
戈登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Gordon、
如果需要该温度范围、我建议改用 TPS7A30。 此 LDO 采用引线式和无引线封装、因此客户可以选择满足其需求的封装。 TPS7A30仅作为可调节 LDO 提供、但它能够输出-12V 电压。
请参阅以下规格比较:
| MC79L12ACDR | TPS7A3001DRBR | |
| 通用器件型号 | MC79L | TPS7A30 |
| 输出电流(最大值)(A) | 0.1. | 0.2. |
| 输入电压(最大值)(V) | -7. | -3. |
| 输入电压(最小值)(V) | -20 | -36. |
| 输出电压(最大值)(V) | -5. | -1.2 |
| 输出电压(最小值)(V) | -15 | -33. |
| 固定电压(V) | -12 | -ADJ |
| PSRR @ 100 KHz (dB) |
-- | 55 |
| 噪声(uVrms) | 40 | 15. |
| 精度(%) | 3. | 2.5. |
| 压降电压 (VDO)(典型值)(mV) |
1700 | 216 |
| Iq (典型值) (mA) |
6. | 0.05 |
| 输出电容器类型 | 非陶瓷 | 陶瓷 |
| 热阻 θJA (°C/W) |
97 | 48 |
| 工作温度 范围(C) |
0至125 | -40至125 |
| 封装尺寸:mm2 | 19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8) | 9 mm2:3 x 3 (SON|8) |
| 封装 | SOIC|8. | SON|8. |
| 引脚1 | 输出 | 输出 |
| 引脚2 | 在中 | FB |
| 引脚3 | 在中 | 常闭 |
| 引脚4 | 常闭 | GND |
| 引脚5 | GND | 英文 |
| 引脚6 | 在中 | NR/SS |
| 引脚7 | 在中 | DNC |
| 引脚8 | 常闭 | 在中 |
此致、
安德烈斯