This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC79L:MC79L12ACDR 工作温度范围

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A30, MC79L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173123/mc79l-mc79l12acdr-operating-temperature-range

器件型号:MC79L
主题中讨论的其他器件:TPS7A30

各位专家、您好!

我的客户希望在 其电源3中使用我们的 MC79L12。 但是 、MC79L12ACDR 仅支持 0至125°C、我们是否有支持 -40至125°C 的宽范围 MC79L12? 谢谢。

BR、

戈登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    如果需要该温度范围、我建议改用 TPS7A30。 此 LDO 采用引线式和无引线封装、因此客户可以选择满足其需求的封装。 TPS7A30仅作为可调节 LDO 提供、但它能够输出-12V 电压。

    请参阅以下规格比较:

      MC79L12ACDR TPS7A3001DRBR
    通用器件型号 MC79L TPS7A30
    输出电流(最大值)(A) 0.1. 0.2.
    输入电压(最大值)(V) -7. -3.
    输入电压(最小值)(V) -20 -36.
    输出电压(最大值)(V) -5. -1.2
    输出电压(最小值)(V) -15 -33.
    固定电压(V) -12 -ADJ
    PSRR @ 100
    KHz (dB)
    -- 55
    噪声(uVrms) 40 15.
    精度(%) 3. 2.5.
    压降电压
    (VDO)(典型值)(mV)
    1700 216
    Iq (典型值)
    (mA)
    6. 0.05
    输出电容器类型       非陶瓷 陶瓷
    热阻
    θJA (°C/W)
    97 48
    工作温度
    范围(C)
    0至125 -40至125
    封装尺寸:mm2 19 mm2:3.91 x 4.9 (SOIC|8) 9 mm2:3 x 3 (SON|8)
    封装 SOIC|8. SON|8.
    引脚1 输出 输出
    引脚2 在中 FB
    引脚3 在中 常闭
    引脚4 常闭 GND
    引脚5 GND 英文
    引脚6 在中 NR/SS
    引脚7 在中 DNC
    引脚8 常闭 在中

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wii 我们发布 了支持 -40至125°C 工作温度范围的宽范围 MC79L12? 因为我们需要使用插座替换宽范围器件。 如果我们只有 0至125°C 的器件、这对我们来说是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    我向您发送了一封电子邮件、以便我们可以在那里继续我们的对话。 我将关闭此帖子。

    此致、

    安德烈斯