您好!
我已经使用 TPS54331设计了降压电源。 它会像其顶部那样转换电压。 也是如此。 我在 EN 上使用了一个用于 UVLO 的分压器、电压为11V。 现在、电路在11V 时打开、但当我将电压降至11伏以下时、它不会关闭、而是在大约10.2V 时关闭、有什么想法吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ruby 您好,
我面临 UVLO 的另一个问题、在 EN 引脚上、我在不同电路板中的电阻分压器使用相同值的电阻器、但所有电阻器都在不同的电压电平下打开、 假设一个电路板在12.6V 电压下开启 TPS54331器件、在11.5V 电压下关闭、现在在另一个具有相同电阻、相同值且无容差的器件中进行测试时、它在12V 电压下开启、在11.3V 下关闭。 有人能解释为什么会发生这种情况吗?